This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当输入电压低于建议工作条件时的输入电流数据?

Guru**** 2522850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909076/bq25101-input-current-data-when-vin-is-below-recommended-operating-conditions

器件型号:BQ25101

当输入电压低于建议的工作条件时、我们是否有关于输入电流的数据? 例如、我的客户希望以1.5V 的电压运行输入电压(尽管低于建议的输入电压)、我们是否有数据说明当输入电压如此低时、输入电流看起来是什么样的?  

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    当 VIN=1.5V 时、器件将处于 UVLO 状态、因此电流接近零、~10uA 范围。

    最棒的