This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:像黑色这样的引脚簿

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956270/tps65251-pin-books-like-black

器件型号:TPS65251

您好!

我们在 SMT 中使用 TPS65251-1RHAR。  但引脚看起来像黑色、无法通过 SMT 机器(某种情况下类似于光学检测 系统以辅助 SMT 位置)下一步。  有人能帮我检查我们能做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Viola  

    多少个器件看起来 是黑色的? 所有器件都是黑色的?  

    您可以为 IC 拍照吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

     3K 卷带中有121件由 SMT 机器流出。  图片如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以再次连接吗? 我看不到图片。  

    或将其发送至我的邮箱:zhao-ma@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viola  

    让我们通过电子邮件来讨论这一点。