This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:检查 TPS40170原理图

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5145, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908626/tps40170-check-the-tps40170-schematic

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5145CSD18563Q5A

你(们)好  

您能否帮助检查 TPS40170原理图 以及是否需要进行调整?

1.主从模式下的连接是否正确?
2.是否需要同时设置 SS、RT 和 FB?
输入电容是否足够?

e2e.ti.com/.../RS814_2D00_02_2D00_04.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

     

    以下是有关原理图的一些注释:

     

    1. 考虑使用 LM5145,因为它比 TPS40170具有更高的性能和更低的成本。

    2. 移除与 VIN 引脚串联的电阻器、并直接连接到高侧 FET 的漏极(因为这用于高侧 FET 电压感测)。

    3. 考虑使用60V 或80V FET 以获得更高的效率、例如 CSD18563Q5A 60V NexFET。 在给定低占空比的情况下、还应使用非对称 FET。

    4. R85电阻器可实现栅源(HDWV 至 SW)、而不是接地。

    5. 使用快速入门计算器文件、使用12VDC 下陶瓷输出的降额值检查补偿值。

    6. 有关使用4 x 10nF/0603和大量1210S 的功率级布局最佳实践和最佳输入电容器位置、请参阅应用手册 snva803。

     

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Tim

    1.现在使用180°从模式,如何设计 RT、SS、FB 引脚? 您是否有参考 原理图?

    我将此电阻器(R100 4.99K)放入从页面。 该电阻器需要靠近主器件还是从器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    数据表中给出了主器件或从器件的 M/S 引脚配置。 主器件的同步输出可直接连接至从器件的同步输入。

    有关原理图的进一步评论。 功率级和控制器的 VIN 必须来自同一点、大概是软启动输入电压轨 VR_VCC。 这是因为感测 VIN - SW 以进行高侧电流感测。

    此致、

    Tim