This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022原理图审阅

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957887/tps61022-tps61022-schematic-review

器件型号:TPS61022

你好

我们将 TPS61022用于升压 IC

您能帮您查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    您能告诉我输入电压范围和最大负载电流、以便我可以检查外部组件是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最大功耗6W

    输出电压:4V

    我们使用锂离子电池对系统放电。

    输入电压将从3.2V 降至2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您的更新。

    原理图看起来不错。 请遵循数据表布局指南。