This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:IAC 引脚电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818-EP, UCC2818, UCC2818A-Q1, UC2854, UC2854B, UC2854A, UC3854A, UCC2818A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957993/ucc2818-iac-pin-voltage

器件型号:UCC2818
主题中讨论的其它部件:UC2854UC2854BUC2854AUC3854A

大家好、

客户对 UCC2818 (及其等效器件、如 UCC2818-EP 和 UCC2818A-Q1)有疑问:
IAC 输入端的电压是多少?

该引脚需要通过电阻器连接到转换器的输入电压、以获得与输入电压成比例的 IAC 电流。

在诸如 UC2854和 UC2854A/UC2854B 的其它控制器上、这个电压的值被指定。

具体而言、它一直是改进的主题、如应用报告 SLUA177A 中所强调:


提前感谢您在本主题上的帮助

此致、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol

    我指派专家回答您的问题。 请留出一些时间进行调查。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pol、

    遗憾的是、数据表中没有明确的电压定义。 我的经验是、它应该与 UCC3854A/B 相同

    实际上、我们是否具有 IAC 引脚电压值不会影响该控制器的设计。

    IAC 引脚是一个输入电流引脚、不是输入电压引脚、客户需要将输入电流限制在10mA 以下以避免该引脚上出现过流、建议在桥接后的采样点和 IAC 引脚之间选择电阻器500uA。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    我们计划使用 UCC2818实现无桥 PFC 升压。 那么、我们在转换器输入端没有整流器电桥。 我们使用模拟放大器创建整流输入电压的图像、并使用 HOWLAND 电流源将其注入 IAC 引脚。

    我们需要知道 IAC 引脚电压、因为它会影响 HOWLAND 电流源电源电压。

    对于 UC3854A/B、如果 IAC 电压为0.5V (典型值)、则5V 电源就足够了。

    UCC2818的情况是否相同? 对于降低 IAC 电压的 UC3854A/B、我们有没有同样的改进?

    此致、

    François Klein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    在链接 I add 下面是一篇关于 UCC2818A 中 IAC 的文章。

    我们的专家列表之一是 UCC2818A 的电压为6V、除驱动器电路外、UCC2818与 UCC2818A 的电压相同。

    因此、我建议客户使用至少高于6V 的电压来供电。

    很抱歉造成混淆。

    e2e.ti.com/.../462323

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问开机自检、但我了解 UCC2818和 UCC2818A 的 IAC 典型电压为6V (典型值)。

    感谢您的回答。

    此致、

    François Klein