This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:当适配器输入为5V 时、REGN 引脚的电压是多少

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/909050/bq24618-what-is-voltage-of-regn-pin-when-the-adapter-input-is-5v

器件型号:BQ24618

您好!

我们将在设计中使用以下部分。

零件号:BQ24618

1) 1)我们使用5V 适配器输入为 IC 供电。 我们想知道 REGN 引脚上针对该输入电压的电压

2) 2)驱动外部 FET 的"ACN-6V"电压是多少(数据表方框图中显示的净电压)(这将变为 5V-6V = -1V 或0V)

3) 3) 驱动外部 FET 的"VCC-6V"(数据表方框图中显示的净电压)是多少(这将变为  5V-6V 还是0V)

谢谢、此致

Kranthi

BQ24618RGE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kranthi、

      当 VBUS = 5V 时,REGN (LDO)将在 REGN= VBUS-I (REGN)*Rdson 的压降区域工作。 ACDRV 和 BATDRV 通过 VCC-REGN 打开、以打开相应的 PFET、即驱动输入反向阻断 FET 和 BATFET。 即使 REGN 不为6V、S = VCC 且 G = VCC - REGN 时的相对 VGS 也能够导通 PFET。 假设 VBUS>6V、则 ACDRV 和 BATDRV 将通过 VCC-6V 导通。 请注意、ACN 是输入电流感测点、其电压本质上是 VCC、因此 ACN-6V 类似于 VCC - 6V。

    对于 REGN 的实际值、请使用适配器加电、然后测量 REGN 电压。