请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 大家好、
我的客户使用 LM5033MM 对其进行评估。
外部同步正在工作、但占空比不接近于50%。
导通关断占空比为30%- 70%运行、这是运行不稳定、为70%- 30%。
如果在没有 SYNC 信号的情况下运行、它将以接近50%的占空比运行。
为什么在输入 SYNC 信号时运行不稳定?
周围条件如下。
RT/SYNC:36kΩ Ω-GND/100pF 同步(90kHz、3.8V)
SS:5V
COMP:开路
REF:0.1uF-GND
我还收到了客户提供的原理图、并希望以私人消息形式发送。
此致、
Kenji