This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:占空比不稳定

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903287/lm5033-unstable-operation-of-duty

器件型号:LM5033

大家好、

我的客户使用 LM5033MM 对其进行评估。

外部同步正在工作、但占空比不接近于50%。

导通关断占空比为30%- 70%运行、这是运行不稳定、为70%- 30%。

如果在没有 SYNC 信号的情况下运行、它将以接近50%的占空比运行。

为什么在输入 SYNC 信号时运行不稳定?

周围条件如下。

 RT/SYNC:36kΩ Ω-GND/100pF 同步(90kHz、3.8V)
 SS:5V
 COMP:开路
 REF:0.1uF-GND

我还收到了客户提供的原理图、并希望以私人消息形式发送。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我向您发送了一个内部请求、以便您可以私下联系我。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    由于我们通过电子邮件进行通信、我将关闭此帖子。

    此致

    Peter