This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:在生产过程中经过回流炉后组件倾斜

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956193/tps62420-component-tilted-after-going-through-reflow-oven-in-production

器件型号:TPS62420

大家好、

我的 PCB 封装设计与数据表中指定的完全相同。

但是、该组件在生产中的产量不高。

也就是说、组件有时会倾斜到一侧(右侧的四个引脚从电路板上提起)、因此某些引脚不会接触 PCB 上的焊盘。

您能建议纠正措施吗?

您是否有此组件的引脚和焊盘之间的理想焊点图片?  设计此理想组件尺寸时使用的尺寸是多少?

谢谢、

Liet Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liet、您好!

    您能否提供布局中使用的封装尺寸、以便我们进行验证? 顺便说一下、 引脚的一侧或 PowerPAD 上是否可能有过多的焊锡膏使其倾斜? 发送倾斜图片也很好。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liet、您好!

    只是一个软提醒。

    我之前发布的查询是否有更新?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liet、您好!

    如果问题得到解决、我将关闭此主题。 如需重新打开、请发表您的评论或其他问题。

    此致、

    Excel