This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109A:当 HI 始终为5V 时、HO 是否始终保持高电平?

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958179/lm5109a-when-hi-is-always-5v-will-ho-keep-high-always

器件型号:LM5109A

大家好、

如果 HI 始终为5V、HO 是否始终保持高电平?

我只想知道 HI 是否始终为高电平、   HO 如何自举?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    感谢您的支持!

    如果您将 HI 保持为逻辑高电平、HO 引脚将首先输出足够的 V_GS 以开关节点为基准的自举电容器提供的高侧 FET。  但是、正如您所建议的、当您继续保持 HI 至逻辑高电平时、自举电容器将放电、而 HO 将具有足够的 V_GS 来保持高侧 FET 导通。  HO 将衰减至低于 V_DD (以 GND 为基准)的二极管压降... 在开关节点电压未定义(可能高于 GND)的情况下、高侧 FET 上的 V_GS 将不足以将其导通。  

    我希望这一点很清楚、并回答了您的问题、如果是、请单击绿色按钮!  如果您还有其他问题、请毫不犹豫地继续进行本主题的学习!

    谢谢!

    Aaron Grgurich