请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23881 您好!
我的客户写了以下内容:
"
我在 TPS23881数据表中发现不匹配
VGATE 的绝对最大额定值为12V (极低),在电气规格中为12.5V
- 请检查此问题
- 请告知 VPWR 的绝对最大额定值是多少、它是否仅为70V?
"
您能帮助回答他的问题吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.