This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:绝对最大额定值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908729/tps23881-absolute-maximum-rating

器件型号:TPS23881

您好!

我的客户写了以下内容:

"

我在 TPS23881数据表中发现不匹配

VGATE 的绝对最大额定值为12V (极低),在电气规格中为12.5V

  1. 请检查此问题
  2. 请告知 VPWR 的绝对最大额定值是多少、它是否仅为70V?

"

您能帮助回答他的问题吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我将与我们的设计团队核实 Vgate 最大值、稍后再与您联系。 Vpwr 最大值为70V。 为了使应用符合 IEEE 标准、Vpwr 应介于44V 至57V 之间。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    我们将把栅极电压绝对最大值更改为13V。 谢谢。  

    此致、

    一分钱