This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:控制电流值的合适器件

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958164/lm3445-suitable-device-to-control-current-value

器件型号:LM3445

尊敬的团队:

这是台达团队的 Kevin。

客户正在寻找合适的 LED 控制器、不确定我们是否有合适的器件

输入电压:150V 直流~ 180V 直流、
输出电压:121Vdc ~ 45Vdc
Iout = 0A~ 3.2A、容差为2%(电流可按255个阶跃调整;12.55mA/阶跃)

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      很抱歉、我们长时间没有关注过此类高电压应用、而 LM3445似乎是我们现在商店中最合适的器件。 您可能可以参阅高压控制器器件以了解更多选项:  

    BR

    肖恩