This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 EOS 模式下、我是否可以对电池组(并联配置为2个 LS14500电池组)使用与 LS14500相同的化学 ID 数据?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906011/bq35100-can-i-use-same-chemistry-id-data-of-ls14500-for-battery-pack-of-2-ls14500-pack-in-parallel-configuration-in-eos-mode

器件型号:BQ35100

您好!

我已经检查了最新的化学 ID 文件夹中是否提供了 LS14500的化学 ID。但在我们的产品中、我们使用的是电池组(包含2个并行配置的 LS14500电池组) 为器件供电。由于这是一次电池、因此我们只能使用 EOS 模式。那么、我是否可以使用相同的化学 ID 623、且 Capcity 值加倍(5300mAH)? 因此、对于相同的仅限化疗数据 的容量数据、EOS 模式算法是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    它原则上应该同样地发挥作用。 但是、您可能需要考虑将电阻降低2倍。 并联的两节电池应将电阻降低一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不了解将电阻降低2倍以及如何进行调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、我们将在另一个主题中提供答案。

    Andy