This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:插入充电器后、经过几分钟的视频播放后、BQ25895和#39的电流会降低

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954288/bq25895-bq25895-s-current-decreases-after-a-few-minutes-of-video-playback-after-plugging-in-the-charger

器件型号:BQ25895

 您好 TI:

  我们的公司将 bq25895用作充电 IC,USB VBUS 和 dc 连接(数字信息作为 issue.zip->Schematic_diagram1.png 和 issue.zip->Schematic_amagram1.png)。

在充电和播放视频的几分钟,充电 电流从1.8A 下降到0.7A,我检查 了一些寄存 器的值,有什么 问题,但我 不知道为什么!

一些重要文件并打包在附件中,如源代码、内核日志、寄存器值、原理图。这是一个严重的问题,我们公司正在等待生产,

请帮助解决此问题,谢谢!

e2e.ti.com/.../issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我们使用了5V 稳压电源进行充电、例如连接的 mp4文件。 当 出现问题(充电电流0.7A),VBUS,VBAT,SYS。VBUS:5.02v ,VBAT:3.78v,sys:3.82v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       当出现问题(充电电流0.7A),reg0B[4:3]是00时、故障值或其他寄存器的 thr reg0c 会发现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    REG0C=02表示 TS 热故障。 有关详细信息、请参阅8.2.7.5 d/s 上的热敏电阻鉴定。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我有两个问题:

     1“有关详细信息,请参阅 d/s 上的8.2.7.5热敏电阻鉴定”,其中 8.2.7.5

     2当 TS 热故障,充电 IC 开始 限制 电流时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在 BQ25895 d/s 的第22页、网址 为 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25895.pdf

    2.充电器在充电模式下使用冷/热温度窗口。 REG0C=02实际上表示 TS 过热故障。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 先生、

     感谢您的回复、我阅读了过去的第22页、并结合您的回答,是否确定电池温度过高且无法充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果问题是由 ts 的高温引起的、则可以通过软件提高阈值?reg10只读,我没有找到 关于 ts 的其他寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、温度窗口可由 RT1和 RT2调整。 请使用 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7上的 RT1和 RT2计算工具。 请相应地插入指定温度(T1和 T5)的热敏电阻信息。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    ,NTC 规范(如附件所示),根据计算公式 。rt1为6.98k RT2为29.2k ,我们没有相应的精密电阻器,所以 rt1使用6.04k,RT2使用30k   ,但转换温度应该正常是这样吗?

    e2e.ti.com/.../ECTH060303103F3435FST-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于选择了 RT1和 RT2、实际温度窗口可能会有一点变化。 请仔细检查电路板上的实际保护温度范围。

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

      Rockchip 平台上是否有新的驱动程序?如果没有,请提供标准的 Linux 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前不是。

    谢谢、

    宁。