This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:UCC27201电源电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908506/ucc27201a-ucc27201-supply-currents

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件:UCC27201

大家好、

我对数据表第6页中所述的 UCC27201电源电流有疑问。

什么是 IHBSO (HB 至 VSS 工作电流)? 它是高侧驱动器和低侧驱动器之间的泄漏工作电流吗?

Iddo (VDD 工作电流)是低侧驱动器的电源、IHBO (引导电压工作电流)是高侧驱动器的电源。

这里是一个原理图。

BR、

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathieu、

    感谢您的联系。  

    IHBSO 是 HB 到 VSS 静态电流、通常在自举电容器的补充周期中、当低侧 FET 导通、高侧 FET 关断时发生。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回答和详细描述!

    它可能稍微取决于占空比。 我更新了占空比为50%的两个不同输入信号的原理图。

    您认为它是描述电源电流的正确测试原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mat、您好!

    我与 Mamadou 合作、为半桥驱动器提供支持、可以帮助解决问题。 您展示的原理图在表征 UCC27201/A 工作电流方面看起来是正确的。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、