This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS786:EN 关断时,输出仍具有0.5V 电压

Guru**** 2505575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908382/tps786-when-en-shutdown-output-still-has-0-5v-voltage

器件型号:TPS786

降级:

当客户使用 TPS 78601时,他们发现 EN 关断时,输出电压仍然为0.5V,我们断开了所有负载,但在输出中仍然发现0.5V 电压。 请帮您检查发生了什么情况? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    PS 上是否存在上拉 VOUT 的电压? TPS786在禁用时没有有源下拉。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK:

     我尝试切断所有负载和上拉电路,现在输出电压低至0.26V。 仍然无法满足0V。 您能帮您看看吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    如果系统中还有其他电源轨仍在通电、是否有任何由另一电源轨供电的器件也会由 TPS786的输出供电? 可能存在一条泄漏路径会拉高输出电压。

    添加下拉至 GND 是否会使输出变为接地?

    我希望这能为您提供一些想法来寻找答案。