This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908826/lm124

主题中讨论的其他器件:LM124

Team 大家好、我设计了一个使用 LM124的负反馈开环运算放大器设计来控制总线电压、我需要生成显示稳定性的波特图。 请帮助我了解需要点击哪些内容才能在 Tina TI 软件中生成波特图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giresh、欢迎参加 e2e 论坛。

    负反馈、只需一个运算放大器输入。 我建议在运算放大器输入引脚上进行"断开环路"的仿真。 组件直接连接到 IN -  

    通过为 L1和 C1使用大量值、环路在直流频率下闭合、在几乎所有交流频率下闭合开环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giresh、

    另一个断开环路的好地方是"控制总线电压"和反馈路径之间。