This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:最大充电电流和最大输入电流限制

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957790/bq24190-max-charge-current-and-max-input-current-limit

器件型号:BQ24190

你(们)好。

通过查看 BQ2419x 的 D/S 可以看到、它可以处理高达4.5A 的充电电流、这是很好的。

然后、它还指出最大输入电流限制为3A、我想知道这两个数字是如何协同工作的? -我是否能够真正从该器件获得4.5A 的充电电流?

谢谢、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    BQ24190是 一款4.5A 充电器。 它可以处理高达4.5A 的总电流、即充电电流和系统电流之和。 如果没有系统负载、则最大 充电电流可为4.5A。 请注意、最大输入电流限制为3A、 充电电流和系统电流 也可能受到输入功率的限制。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答3应该对您的问题有所帮助。

     

    谢谢、

    宁。