This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:并行输出通道

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957794/tlc59116-parallel-output-channels

器件型号:TLC59116

您好!

   对不起、TLD59116的每个通道的最大输出为120mA。 如果电路图如下、每个 LED 是否能够获得120mA*4=480mA 的电流?

   如果每个通道都想获得120mA、如何设置 REXT? 是否直接接地?

   寄存器 IREF Bit7需要设置为1 (CM=1)?

  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    REXT 设置可以参考下表。 寄存器 IREF 位7需要设置为1。

    此外、随附的图片无法 成功显示、您能否再次提供?

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Monet、

             抱歉、我已重新更新图片。

              我已经了解了 REXT 的计算方式、但我不太了解。

             如果每通道使用120mA、应如何计算 REXT?  

             谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    请参阅公式:

    Iout、target = 1.26V/Rext * VG * 15 * 3^(CM-1)

    将 IREF 位7设置为1 (高电流乘法器)并将位6设置为1 (高电压子带)、CC[0:5]= 111111。 因此、Rext = 1.26 * 127/128 * 15 * 1 / 120mA = 156Ω Ω。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

             原理图是否正常? 每个 LED 能否获得480mA 的驱动电流?

             应用是否应选择 TLC59116或 TLC59116F?

             有什么建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    没关系。 TLC59116和 TLC59116F 之间的不同之处在于 REXT 引脚、并且每个器件都适合您的应用。 但 TLC59116可帮助降低移除外部电阻器的成本。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

             理解、感谢您的快速回复!