This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:如何与器件树中的9个通道相对应?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956609/lp5523-how-do-i-correspond-to-9-channels-in-the-device-tree

器件型号:LP5523

尊敬的 TI 团队:

我知道 LP5523 LED 驱动器有9个通道。 我们的项目使用两个 LP5523 LED 驱动器。 但我们发现 LED 的行为奇怪。

那么、我想确认器件树"chan0"是否绑定到"D"?

请帮我检查我的 DTS 文件是否与 LP5523有关?

非常感谢。

张克

串行通信/驱动程序团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    很抱歉告诉您、我们的上海团队不熟悉 Linux 驱动程序、我们很难解决这个问题。 但我认为您的 DTS 文件似乎可以。 您能描述一下 LED 的行为有多奇怪吗? 两个芯片的地址是否相同?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    与通道对应的 LED 被分解。

    例如、D1连接是 Red1灯、但当我执行'echo > 100/ sys/class/LEDs/Red1/brightness (回声> 100 /系统/类别/LEDs/Red1/brightness)'命令时、灯有一个绿色灯...

    基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    这似乎是原理图和代码之间的错误映射。 尝试将 DTS 文件中的'chann-name'修改为真实频道。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    我可以给"信道名称"任何我想要的名称吗?

    您能帮我将此问题转交给美国的支持吗?

    谢谢你。

    基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    我将联系另一位工程师来支持该问题、稍后他将重放。

    如果您有任何疑问、请再次与我联系。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    提供的链接中提供了器件树文档。  您能告诉我使用的内核版本是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们的 Linux 内核版本为5.4.24。


    我看到了您共享的链接,关于 lp5523,我有一些问题:


    1.通道名称是否为任意名称?


    2. reg 是什么意思? 它代表什么?


    3.颜色属性决定什么?

    这是我关于 lp5523的 DTS 和 sch:

    谢谢你。


    串行通信/驱动程序团队


    基尔克