This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:低压降的开关频率

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908921/tps82085-switching-frequency-for-low-dropout

器件型号:TPS82085

你(们)好。

我的客户使用 TPS82085将3.3V 输入电压转换为2.8V。 它们发现两个单元的开关频率仅为990kHz、即使它们已将输出电流增加到1.5A。

在另一个5V 至3.3V 设计中、Fsw 为2.9MHz。  

我想知道是什么使 FSW 发生了变化。 谢谢。