This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:PWM 占空比和频率的释放

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957823/tps61196-the-releationship-of-the-pwm-duty-and-frequency

器件型号:TPS61196

我对 PWM 占空比和频率。的释放有一些疑问

规格建议的 LED 灯串最小导通时间为10μsec。μ s、因此 tpwh。的最小值是多少

例如、如果 PWM 频率为9.7kHz、则占空比能否高达5%、与 LED 灯串接通时间。有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论 PWM 频率是多少、正如数据表所述、最小导通时间都应大于10us。

    如果应用9.7kHz PWM、则最小占空比为10us/(1/9.7kHz)=9.7%。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如数据表所示(第16页)、PWM 占空比可以从0%到100%、

    当频率为90Hz 时、如何 达到0%占空比。

    在第8页图2中,1KHz 时的低调光占空比低于1%。

    此外、我在9.7kHz 下测量了占空比、该周期实际上可以低于5%。μ s

    因此、当频率为9.7Khz。时、当周期低于9.7%时、它是否有风险

    什么是故障 现象。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    毫无疑问、您已仔细阅读此数据表!

    是的、该器件可以实现更小的占空比 PWM 调光。 但是、如果您施加的占空比低于建议值、则无法保证实际的电流调节。  

    Robin