This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022

Guru**** 2571465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908812/tps61022-tps61022

器件型号:TPS61022
尊敬的 Zack Liu:
感谢您的即时响应。 在这里、我们将针对我们的应用对该特定 IC 进行研发。 我们将其安装在通用 PCB 上并进行测试。 最初看来还可以,但后来开始使我们感到不安。
还有一个问题是、我们是否可以将"Enable"引脚保持悬空? 这会影响我们 IC 的功能吗? 如果我们有任何测试条件、请告知我们要遵循的测试条件。 您能否共享您的电子邮件 ID、以便我们将来也可以与您进行通信。
谢谢、此致
Anurag P
9008684764

pullabhotla_anuraag@yahoo.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    不建议使用通用 PCB 来测试高频开关电源 IC。PCB 对于电源器件非常重要。

    您可以在 TI.com 上购买 TPS61022 EVM 来评估此器件。

     pullabhotla_anuraag@yahoo.com 是否是您的电子邮件地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack LU

    非常感谢您的快速响应。 我还有一个问题是、我们是否可以将"EN"引脚保持悬空? 它是否会给 IC 带来任何问题?

    pullabhotla_anuraag@yahoo.com 是我的电子邮件 ID。

    谢谢、此致

    Anurag P

    9008684764