This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:为了替代 RT8086、下降时无输出电压

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908326/tlv62585-no-output-voltage-when-dropping-in-to-replace-rt8086

器件型号:TLV62585

尊敬的专家:

    我的客户最近想用 TLV62585RWTR ( VQFN 封装)替代 RT8086。

    他们发现更换后没有电压输出。 他们尝试了5件以上的返工、但发现其中没有一件正常工作。

    在返工至 RT8086后、输出电压正常。

    检查原理图后、我们发现其中一个 NC 引脚(PIN6)连接到 Vout、而另一个 NC 引脚(引脚5)连接到 GND。

    此连接是否会导致工作异常?

    您可以为我们提供一些指导。

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

     我看不到任何将引脚5和引脚6连接到 Vout 或 GND 的问题,如数据表第3页所述 。

    总之、最好离线讨论这个问题、这样您也可以共享原理图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我将关闭此主题、因为我们正在离线讨论此主题。

    此致、

    Excel