This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:在不使用 PMBus 的情况下生成5V 输出

Guru**** 2391005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955356/tps544c25-generating-5v-output-without-using-pmbus

器件型号:TPS544C25

您好!

我们计划在设计中使用 TPS544C25。

我已经检查了数据表、它具有 VSET 引脚、可以在不使用 PMBus 的情况下设置输出电压。 但使用 VSET 时支持的输出电压仅高达1.2V。

我们不想使用 PMBus。  

我们能否在不使用 PMBus 的情况下从 TPS544C25生成5V 输出?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果您不打算使用 PMBus、是否有特定的原因需要使用 TPS544C25? 您是否打算将 PMBus 用于其他用途? 如果您可以共享您的设计要求、如输入电压、输出电压、输出电流、Ta 和任何其他要求、或者您可以将其输入 WEBENCH 电源设计器、我可以帮助您找到替代器件(不带 PMBus)。

    但是、要回答您的问题、应该可以在没有 PMBus 的情况下获得5V 输出、方法是在输出端与 VOUTS+/-引脚之间创建一个电阻分压器、这样输出由基准(VSET)设置、并由分压器因子(即 VOUT = VREF *(1+ RtoP/Rbot))进行乘法。 例如、使用连接到 GND 的 VSET 电阻器51.1k Ω 将基准电压设置为1V、然后使用 Rtop = 10k Ω、Rbot = 2.5k Ω 的分频器。

    如果您看一下数据表的第8.3.6节和图33、其中讨论了如何使用 DIFFO 引脚上的 R1和 Rbias 电阻分压器来设置输出、 这种方法仍然需要通过 PMBus 对欠压和过压(UV/OV)阈值进行重新编程、以避免关闭输出。 如方框图所示、检测到的是 DIFFO 处的电压、用于 UV/OV 保护。 因此、我上面提到的使用 VOUTS+/-引脚分压器的方法是更好的方法。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的参与。

    根据您的输入、我使用 TPS544C25创建了设计。

    您能否查看原理图并分享您的反馈?

    尤其是、请检查输出和 VSET 连接中的电阻分压器部分。

    e2e.ti.com/.../5V_5F00_TPS544C25.pdf

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lalit

      电阻分压器看起来正常。 将 C3295 330pF 保留为占位符、但不要安装电容器。

    为了查看总体原理图、我附上了一个计算器/检查清单来帮助您完成此操作。

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../TPS544C25_5F00_Calculator_5F00_Checklist.xlsx