This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:当器件处于待机模式时、LM5163的电源电流是多少

Guru**** 2522790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956103/lm5163-what-s-the-lm5163-supply-current-when-device-in-standby-mode

器件型号:LM5163

你(们)好

器件处于待机模式(EN 处于1.1V-1.5V 范围)时、LM5163的电源电流是多少?

我已检查并查看数据表、仅显示 EN = GND 且 EN = 2.5V 时的电源电流。

待机模式和睡眠模式之间的区别是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    当 FB 电压高于1.2V 且输出电容器提供负载电流的时间超过15us 时、睡眠模式在轻负载条件下发生。 该器件在此模式下启用、这意味着器件仍在调节输出。 该模式旨在确保转换器仍然能够将输出电压调节到所需的设定点、同时还确保输入电流非常低、从而不会消耗输入电源。

    另一方面、当器件未完全启用、但内部电路由内部 LDO 产生的 Vcc 供电时、则会出现待机模式。 在待机模式下不会发生切换、因此器件不会调节输出、并且会禁用控制电路。

    就电源电流值而言、我将与负责的工程师交谈、并为您提供一个值范围。 请等待1-2个工作日的回复。

    谢谢、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很抱歉、待机模式下的静态电流应与工作模式下~600uA 时的静态电流相同。

    此致、

    Harrison Overrurf