This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:RCS 计算

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958011/tps23758evm-080-rcs-calculation

器件型号:TPS23758EVM-080
主题中讨论的其他器件:TPS23758

我必须承认、今天早上我感觉很愚蠢、但我不理解为 EVM 选择电阻器。

  • 该 EVM 应支持2.3A
  • EVM 有两个并联的0.91Ω Ω 电阻器
  • RCS = Vcsmax / IPK
  • 根据 TPS23758数据表、Vcsmx-max 为0.6V
  • RCS = 0.6 / 2.3 = 0.26Ω Ω

我 0.46Ω EVM 使用了2个并联电阻器以实现更好的散热、但两个0.91Ω Ω 并联为 Ω、这几乎是我的计算结果所显示的值的两倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我想您想到的2.3A 是输出电流。  

    两个0.91欧姆电阻器位于初级侧。  

    变压器的输出电流或次级电流不等于初级侧电流。  

    要计算 RCS、首先计算 流经变压器初级侧的峰值电流。  

    但是、正确的是、我们使用两个并联的电阻器来散热。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    抱歉、我忘记了 TPS23758位于 LDT1018变压器的初级侧。 通过查看变压器技术规格,我发现它在初级侧和次级侧(引脚1-2:引脚6-7 = 6±3%:1)之间具有6:1的比率。

    0.91Ω 我取2.3A 的二次电流并除以6、RCS 的值为1.56Ω μ A、这仍然与两 μ A 不匹配、因此我真的必须度过一个糟糕的一天!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    电流计算并不那么简单。 反激式拓扑是开关拓扑。 变压器的初级侧充当电感器(从技术上讲、它是电感器)。 开关电压意味着电流在上升和下降。 初级 FET (集成在 IC 中)源极上的电压实际上是一个斜坡、类似于锯齿。 您需要计算峰值电流。

    我建议查看以下应用手册、以帮助进行反激式中的一些计算。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师