This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840-1DLCEVM55:TPS62841

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903757/tps62840-1dlcevm55-tps62841

器件型号:TPS62840-1DLCEVM55

您好!

我已从 TI 网站下载 SLVMD75和 SLUM691A 文件。 我能够在 OrCAD PSpice 上运行它。

在温度扫描模式下运行时、我遇到以下问题。 "错误(ORPSIM-16550):矩阵解决方案期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1)确保所有器件参数都在有效范围内。 2)尝试使用.options Limit internal error -- Overflow,乘法"

您是否知道温度扫描模式下出现此问题的原因?

请查找随附的文件以了解更多信息。

我想查看-40 -20 0 25 50和70摄氏度时的电路行为

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    我找不到任何附件。 在任何情况下、我都会检查仿真文件、并在2天内返回给您。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    遗憾的是、我们的 pspice 模型不集成温度测量、因此您会收到此错误消息。

    请联系我们、以获得未来的任何进一步支持。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我如何针对温度变化进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    TI pspice 模型未与温度扫描测量集成。 因此、您需要为此使用专用的热仿真器。 我们过去确实有过热模型、但目前我们没有热模型。

    我能否获得有关您确切想要分析的内容的更多信息? 例如、我们的 Webench 工具可用于设置不同的温度、并计算所有电气参数。 但当然、您不能从 T1到 T2进行温度扫描。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您是否有一些要共享的更新? 我没有听到你的声音。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我希望我的解释能帮助您了解我们的 pspice 模型。 可能用于热仿真、您可以使用专用工具。 如果有其他问题、我们可以为您提供帮助、请随时与我们联系。 现在、我要关闭这个线程。

    此致、

    Febin