This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:有时无法终止、而是在高温下循环

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957643/bq2000t-sometimes-fails-to-terminate-and-instead-cycles-at-high-temperature

器件型号:BQ2000T

您好!

-我们使用基于 bq2000T 的电路为1600mAh 3节镍氢电池组充电。  我附上了一个原理图。  这并不重要、但如果有人提出要求、输入功率 BAT_BOOST 来自6V 升压转换器。
-尽管感应电阻器为50毫欧、但我们快速充电的电流为800至900mA。  我们不确定为什么不是1安培、但这是一个单独的问题。 充电终止是 dT/dt。
问题通过附加图中的红色轨迹显示;我们在一小部分电路板/电池组合中看到了这一点。  布线是四种电路板/电池组合的电池温度与时间之间的关系、以及环境温度。  红色轨迹线显示无法终止充电。  相反、它会继续充电、直至达到热温度限值、然后温度下降、直至冷却到足以尝试再次充电等  
我们有一个理论,我们可能需要稍微增加充电电流。  我们听说 dT/dt 终止依赖于高于0.5 C 的快速充电电流
你有什么建议?

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

      是的、增大充电电流将有助于 dT.dt 终止。 TS 引脚以每样本8s 的速度慢采样、然后与之前的2个样本进行比较。 较低的充电电流将导致较慢的 dT/dt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我们看到的问题是典型的 dT/dt 不足、还是其他问题还在继续?  换句话说、这是您希望看到 dT/dt 是否不够高的行为吗?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

      如果采样率不够快、绝对是可能的。 我们没有重复出现相同问题的评估数据。