This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A SMBus 100kHz

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957217/bq25700a-bq25700a-smbus-100khz

器件型号:BQ25700A

大家好、

我们知道、bq25700A 只能支持 100kHz SMBus。 在我的客户设计中、bq25700A SMBus 连接到使用100kHz 或400kHz 模式的 MCU SMBus 接口。

我的问题是、当 MCU SMBus 写入或读取其他采用400kHz 模式的器件时、这是否会对 bq25700A 产生潜在影响?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

      SMBus 规格仅高达100kHz。 另外还有一个称为 PMBus (扩展至 SMBus)的不同附加规范、可实现高达400kHz 的频率。 这是 SMBus 充电器、因此它只能支持高达100kHz 的频率。 是的、这可能会错过通信、因为它无法准确检测时钟上升沿/下降沿、所以我建议在客户端对其进行测试。 我们的规范只能保证高达100kHz、而不能保证高达400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。  

    了解您的观点。

    我想澄清我的问题。 我们不希望以400kHz 模式与 bq25700A 进行通信。 我们只是希望避免 通信总线上的400kHz 信号意外干扰 bq25700A。   如果主机 MCU 正在与同一通信总线上支持400kHz 模式的其他器件通信、 这会干扰 bq25700A 吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

      由于这是2线通信、您必须写入共享总线上的特定地址。 由于器件不能共享同一地址、我认为使用不同的时钟速度不应存在任何问题、但我们尚未验证。 通常、我们看到共享总线上的通信速度为总线上可接受的最低从器件的速度。