This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160的输出电压不稳定

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908205/lm5160-output-voltage-as-lm5160-is-unstable

器件型号:LM5160

很抱歉、我的英语很差。

我已经评估了 LM5160。 但输出电压非常弱且不稳定。

参考 数据表 P23图28

--我的电路----

输入=12V、输出=5V

我的组件

R6=100k
R10= 20k

R7 = 200k (__LW_AT__RON)

如果 R7 = 100k、则输出电压更弱且不稳定。

R8=7k
R9=2K

C13=0.047uF

R4=15K

c9=0.1uF

C10 = 47uF (__LW_AT__陶瓷电容器)μ F
C11 = 330uF (__LW_AT__电解电容器)μ F

t1=750314597

C1 = 47uF (__LW_AT__陶瓷电容器)μ F
C2 = 330uF (__LW_AT__电解电容器)μ F


如果我将100Ω Ω 电阻器连接到 J1、则输出电压变为3.5~4.0V。

如果我将无负载连接到 J1、则输出电压变为6V。

我想生成5V 作为输出电压。

为什么我的电路中的输出电压作为 LM5160较弱且不稳定?

请告诉我建议。

最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请上传您的原理图和 PCB 布局吗? 谢谢、更好地查看问题将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文先生

    感谢你的答复。

    请检查我的选择。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关频率看起来是800kHz、有点高、请使用 LM5160计算工具(请参阅以下链接)重新设计组件值、并选择泄漏电感较低的电感器、谢谢。

    https://www.ti.com/tool/LM5160DNTFBK-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 LM5160FBKQuickStartCalculator 计算了 Ron - FinalVersion。

    Ron、因为我的电路大约为300k。

    当我使用300k 作为 Ron 时、输出电压稳定。

    谢谢你。

    最恰当的考虑。