This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB08-Q1:负载开关

Guru**** 2554490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956543/tps1hb08-q1-loadswitchs

器件型号:TPS1HB08-Q1

我研究了我的浪涌电流问题(在 Shreyas Dmello 的帮助下)、我认为我可以使用 TPS1HHB08A-Q1 (高浪涌电流>15A、仅提供8A)解决它。 我想在 TI 升压转换器(使用 LM3478的 WEBENCH)和 TI H 桥(DRV8873H)之间使用 TPS1HB08A-Q1为珀耳帖元件(TEC1-12706)供电。 我没有可用的控制线、因此我必须将其调节为静态。 我按如下方式连接了它(请参阅附件)。

但是、还有其他原因、为什么所有器件(TPS1HB08A-Q1)在数天内都没有在所有仓库(Mouser 和 TI store)!!! 我 需要几个时间进行测试、因为生产将在几周内开始。

此致、

Piete2e.ti.com/.../7651.TPS1HB08A_2D00_Q1-Connectios.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我将与我们的营销团队联系、我们将通过您个人资料上的电子邮件直接与您联系、以便在此处进行跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy

    我的电子邮件中仍然没有关于 TPS1HB08A-Q1的信息...

    此致、

    皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    很抱歉耽误你的时间、Tim 提醒我。 我是一名产品营销工程师、与 Tim 在同一组工作。 我将与您开始单独的电子邮件链、以讨论具体细节。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Paul Kundmueller