This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:ptd08a10w

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7230, UCD7231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908563/ucd9248-ptd08a10w

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7230UCD7231

是否可以将 ucd9248与 PTD08A10W 一起使用?

此模块使用 ucd7230栅极驱动器、在数据表中、推荐的驱动器 IC 适用于 ucd9248 是 ucd7231、我认为使用 PTD08A10W 应该可以、 但我仍想确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    在 UCD7230产品页面上、显示 UCD7230与 UCD92XX 控制器兼容。  

    我检查了 PWM 和 SER 电压电平、它们是兼容的。  

    因此、我认为可以将 UCD9248与 PTD08A10W 搭配使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧姆、谢谢