This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13381F4:在1.37v 时开启

Guru**** 2381060 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13381F4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957777/csd13381f4-switching-on-at-1-37-v

器件型号:CSD13381F4

您好!

 是否可以使用 Vgs = 1.37V 打开 CSD13381F4 MOSFET?

在下面的原理图中、我们将施加1.37V 电压来打开 LED;您能评论一下我们的设计的可行性吗?

此致、

费萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faisal、

    感谢您关注 TI FET。 我看不到您的帖子随附的原理图。 CSD13381F4具有数据表中指定的最小栅极-源极电压导通电阻、VGS = 1.8V。 低于该电压时、TI 无法保证导通电阻、我们不建议在 VGS < 1.8V 的情况下运行 FET。 为了保证正常运行、您需要修改设计以确保 VGS >= 1.8V。