This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:锂电池充电器电路的放置

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907105/bq24040-placement-for-lithium-charger-circuit

器件型号:BQ24040

您好!

我们正在构建锂聚合物供电产品。 本产品将有一个单独的充电器外壳、安装在上面时、将为前者充电。 由于产品内部的空间是一个限制因素、如果我将锂电池充电电路放置在充电器外壳内并将"OUT"引脚和"VSS"引脚作为充电端子、是否正常? 在产品侧、可以放置一个低压降二极管、以防止端子短路的风险。  

是否建议这样做? 如果没有,请告诉我原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以将充电器和电池分开。  存在一些风险。  

    您计划使用多大的充电电流?

    二极管不应与充电路径串联、压降会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    最大充电电流将为15mA。

    如果产品外壳上的充电端子意外短路、您是否可以建议其他方法来保护电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我使用一些仅提供小于50mV 压降的理想二极管、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "如果我使用一些能够提供小于50mV 压降的理想二极管会怎样"-降低压降将有助于提高充电精度。  电池检测电路可能会因二极管而导致问题、检测例程将为灌电流提供电流。  可能无法通过二极管灌入电流。

    另外还需要考虑以下一些其他连接:

    • 对于 TS 功能、需要专用连接-这是充电期间电池的温度监测器、需要与电池连接。
    • \chg 和\pg (如果使用)需要专用连接--充电器中的两个状态引脚通常连接到 LED 或微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 这很有帮助!