This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:输入引脚的电阻是多少?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956640/ucc27712-q1-how-much-the-resistance-of-input-pin

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712

大家好、

您能告诉我输入引脚的下拉电阻吗?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura、您好!

    UCC27712上的输入引脚下拉电阻典型值为400k 欧姆。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herring、您好!

    感谢您的回答。  

    我还有一个问题。

    建议输入滤波器电阻在10欧姆至100欧姆范围内。 您能否告诉我建议电容值的原因?

    此致、

    西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura、您好!

    在 UCC27712数据表的第7.3.3节(输入级)中、有一些有关输入级和建议滤波器范围的指导和说明。 通常、建议在驱动器输入上具有快速上升和下降时间、以避免在缓慢输入信号上多次触发。 为了在驱动器输入引脚上实现合理的上升和下降时间、建议将输入滤波器时间常数设置为20ns 或更短。

    此致、