This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001:IMDS 报告请求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957528/lm46001-imds-report-request

器件型号:LM46001

您好!

请将以下组件的 IMDS 报告提交给 Kimball Jasper IMDS 帐户15918。 为 ZF 和 Knorr Bremse 申请的 IMDS 迫切需要这些资源。

Kimball 部件号

供应商名称

IMDS 状态

MPN

28266278-4.

德州仪器公司  

未报告/需要提交

LM2901QPWRQ1

KB-LM46001-Q1

德州仪器公司  

未报告/需要提交

LM46001QPWPRQ1  

KPN1039156_K

德州仪器公司   

未报告/需要提交

TL431AQDBZRQ1

此致、
Szymon Jozwiak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、  

    您可以在此处下载内容信息:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM46001PWP

    您还可以使用此页面搜索其他 TI 器件。  

    请告诉我们这是否有帮助。  

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的回复。 我很抱歉坐在那里,但它没有帮助。 我们需要将这些 IMDS 报告提交至我们的 Kimball Jasper IMDS 帐户  15918。这是我们的客户 要求(ZF + Knorr Bremse)。

    提前感谢您、

    Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    我不熟悉这个过程-这是我第一次看到这样的请求。

    我将与团队内部进行核实、并在接下来的两天内回复您。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Szymon、

    我收到了团队的反馈。 您应该能够通过我们的客户支持中心提交此申请。

    以下是链接: www.ti.com/csc

    谢谢、
    Denislav