This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:使用 TLC5941时可闻噪声

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908152/tlc5941-q1-audible-noise-when-using-tlc5941

器件型号:TLC5941-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC5941

你(们)好,先生。

我的客户使用10个 TLC5941来驱动160个用于背光的 LED。 它们使用具有6MHz GSCLK 的 PWM 模式。 下面是波形。 对我来说是正确的。

它们在相同的 PWM 设置中驱动所有 LED。

CH1:OUT 引脚之一

通道2:空白

CH3:GSCLK (它应该为6MHz。 由于示波器分辨率、示波器中的频率错误。)

它们可以听到可闻噪声。  

您是否有任何减少该问题的建议?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容器可能会触发摆幅、因为 Vout 的频率与人类可闻范围有关、您可以将 Vout 的频率增加到20k 以进行识别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank Qiu、

    将 GSCLK 更改为24MHz、将空白更改为20kHz。 但 PWM 步长仅为1024。 可闻噪声变得非常小。  1024阶似乎是该 ASIC 避免可闻噪声的最大阶跃。

    我能否知道这是否是唯一的解决方案?  

    可闻噪声问题对于该应用而言应该非常正常。 其他客户如何解决此问题?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我看来,噪音来源是输出电容器,您能帮我确认一下吗?

    有两种方法可以解决此问题:

    1) 1)更改输出电压的频率、使其超出人机音频范围

    2) 2)将陶瓷电容器更改为电解电容器或 钽电容器