This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:电池断开时的行为

Guru**** 2517040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956852/bq25121a-behavior-with-battery-disconnected

器件型号:BQ25121A

您好!

当电池断开连接但提供输入充电电压时、BQ25121A 的预期行为是什么? 我希望电池 UVLO 故障会触发、但在我们的硬件上、我们看到电池电压在96%至98%之间跳跃、并且没有故障。 是否有建议的方法来检测电池断开连接?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    这是因为 BAT 引脚上的电容器从电池稳压电压充电和放电到三个电池再充电阈值。

    您可以通过 I2C 禁用充电或将/CD 设置为高电平。 这将让您知道电池何时不存在并显示 BUVLO 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将/CD 引脚设置为高电平、同时读取状态、故障并执行电池电压采样/读取过程。 遗憾的是、在未设置 BUVLO 故障和电池电压的情况下、结果相同。 在 BQ25121A 做出反应之前、我需要将/CD 保持在高电平多长时间?

    下面是两个不同时间刻度下的 I2C、/CD 和电池电压线路的捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须保持/CD 为高电平并保持几 ms、才能看到 BUVLO。 电池引脚上的电容器也需要放电。