请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5926 我想使用 TLC5926来控制菊花链接线中的许多 LED。
我担心的是、IC 看起来仅支持级联模式、但一些互联网用户声称它在菊花链控制模式下工作。
在这里、通过菊花链控制模式、我的意思是、每个 IC 都可以在串行连接时单独控制。
在级联模式下、我的意思是、每个 IC 采用串行方式连接、并进行相同的控制。
例如、如果 IC1打开其 LED1、IC2会自动打开其 LED1。
如果 TI 能够澄清这个问题、那将会很好。 它是否工作为菊花链控制模式?
提前感谢!