This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:热插拔控制器建议

Guru**** 2554640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957959/lm5066i-hot-swap-controller-suggestion

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件:LM5069

大家好、

我有6S 电池充电器。 它具有 LTC4015 IC。 当我测试电路板时、我在充电时关闭了直流负载、我烧毁了充电器 IC。 因此、我需要添加热插拔控制器。

应用电压为25.2V、电流为20安培。

等待您为此应用建议的 IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    LM5069可用于限制过流和实现热插拔功能。 如果您有任何疑问、请仔细阅读并告知我。

    此致、Rakesh