This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907是否需要与浪涌保护电路配合使用? 如何设计特定的保护电路?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957835/lp5907-does-lp5907-need-to-be-used-with-a-surge-protection-circuit-how-to-design-the-specific-protection-circuit

器件型号:LP5907

设计

因为电源端口需要500V 的差分模式电压和1000V 的共模电压来提供浪涌保护。

LP5907是否需要与浪涌保护电路配合使用? 如何设计特定的保护电路?

以下是保护要求:如果浪涌波形与10/700us 兼容、则为1.2/50us。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    这是一个广泛的主题、E2E 论坛无法提供完整的答案。  但通常、瞬态电压保护用于保护 LP5907等敏感硬件免受这些电压尖峰的影响。  最常用的瞬态电压硬件是金属氧化物变阻器(MOV)和瞬态电压抑制器(TVS)。  这些是在超过电压阈值时充当低阻抗的分流器件。  通常使用串联浪涌电阻器来限制电流。  因此、当遇到1kV 浪涌时、MOV 或 TVS 会将其分流至 GND 并将其钳制到某种值以保护下游电子器件。  

    我希望这是一个良好的起点。

    谢谢、

    斯蒂芬