This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54350:是否可以通过电压分压电阻器在不改变 L 和 C 的情况下改变来改变器件输出电压?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54350, TPS54350EVM-235, TPS54331, TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907075/tps54350-can-the-device-output-voltage-be-changed-by-voltage-dividing-resisters-changing-without-l-and-c-changing

器件型号:TPS54350
主题中讨论的其他器件: 、TPS54331TPS54531

 大家好、

 我的一位客户将使用 TPS54350设计一款可调输出电压直流/直流转换器、以用于其他产品。

 它们希望通过电压除以电阻器变化而仅改变 L 和 C 来调节输出电压。

 输出电压稳定是否没有问题?

 客户找到该器件的以下 EVM 手册。

 TPS54350EVM-235 3A

  http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu097a/slvu097a.pdf?&ts=1589983944137

 本手册说明更改分压电阻 R2以 设置输出电压。 此外、手册中并未说明 当 R2更改输出电压时更改 L 和 C。

 我的客户 问题是 、在没有  L 和 C 变化的情况下、仅通过 R2更改输出电压不会有问题?

 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakai San、

    您只需更改 R2即可轻松更改输出电压。  电压模式控制的优势在于更改 R2不会影响任何补偿极点和零点。  改变输出电压将会将鼠标悬停在影响 p-p 电感器纹波电流上。  输出调节范围和输入电压范围是多少?  然后、您可以计算电感器纹波电流的极端值、以查看其是否可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     非常感谢您的快速回复。

     很抱歉、客户为了 降低系统成本、将 TI DCDC 转换器从 TPS54350 (电压模式)更改为 TPS54331 (电流模式)。

     对于 TPS54331 (电流模式)、 它们能否 通过电压除以电阻器变化而仅变化而不改变 L 和 C 来改变输出电压。

     输出电压稳定是否没有问题?

     请您再次向我提供您的意见或建议吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    当前模式使问题复杂化。  反馈分压器位于交流环路中。  他们需要多少调整?  通常可以设计一个折衷补偿、不是优化的、而是在整个输出范围内保持稳定、只要调整范围不是太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     以下是他们的要求。

     VIN=15V~21V。

     Vo=5V~15V (调节范围)

     IO=0A (最小值)~2.3A (最大值)

     调整范围是否太宽?

     请给我评论吗?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、John、

     客户将使用 TPS54531 (电流模式降压 DCDC)。

      Vo=5V~15V 范围内是否很难用作可调输出电压 DCDC?

     请给我评论吗?

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    除了电感器值、您还需要评估最小和最大输出电压的补偿。  通常可以定义一个跨范围工作的折衷补偿。  如果您需要有关 TPS54531的进一步帮助、应开始新的帖子。  TPS54531由不同的应用工程师提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     帮助 John、

     非常感谢您的重播。

     我明白了。 我将告诉他们使用 最小和最大输出电压来评估 TPS54531的稳定性。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。