主题中讨论的其他器件: 、TPS54331、 TPS54531
大家好、
我的一位客户将使用 TPS54350设计一款可调输出电压直流/直流转换器、以用于其他产品。
它们希望通过电压除以电阻器变化而仅改变 L 和 C 来调节输出电压。
输出电压稳定是否没有问题?
客户找到该器件的以下 EVM 手册。
TPS54350EVM-235 3A
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvu097a/slvu097a.pdf?&ts=1589983944137
本手册说明更改分压电阻 R2以 设置输出电压。 此外、手册中并未说明 当 R2更改输出电压时更改 L 和 C。
我的客户 问题是 、在没有 L 和 C 变化的情况下、仅通过 R2更改输出电压不会有问题?
请给我回复。
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。