This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:欠压行为问题

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957705/lm60440-under-voltage-behavior-questions

器件型号:LM60440

我使用 TI 设计工具(Webench)设计了一种电源设计、该电源通常在18-30V 的标称电压下工作(链接如下)。 但是、输入电压有可能会降至18V 以下、甚至一直降至0V。 (太阳能+铅酸电池电源)。 我的问题与转换器设计在电压低于设计参数时的预期行为有关。

1.电压下降时是否会与输入成正比线性下降? 如果是、它是否会一直跟随电压一直到0?

2.这种欠压情况会对 IC 或更大的降压电路造成压力,并导致一个或多个组件过早出现故障吗?

3.举例来说,如果输入电压降至7V,输出电压(可能是5V)是否能够提供相同的输出电流? 或者它会被降额吗?

设计:

https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/13?VinMin=14&VinMax=24&O1V=12&O1I=4&base_pn=LM60440D&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None

谢谢、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您的应用导致输入电压降至接近 VOUT 电压、器件将进入压降状态。 然后、当您的 VIN 下降、使得 Ven 低于1.231V 减去100mV 迟滞时、该器件将停止一起开关。

    2.在线引脚 FMEA 文档可以帮助您深入了解器件引脚"短路"期间发生的情况。 这与您的输入电压消耗为0V 的情况类似、就好像输入引脚短路一样。 请参阅 表4-2。 结果将不会产生输出电压、但不会损坏器件。

    3. 我认为您的应用中的0.6A 可以用于压降情况。 有关 VIN=VOUT=12V;IOUT=1A 的示例、请参阅第7.7节表。 请注意、当器件尝试保持稳压时、您的开关频率将在压降条件下重新缩放。 我自己尚未对此进行测试、但仅根据数据表、我认为它可以在高占空比条件下提供1A 的负载电流。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    感谢您使用 E2E 论坛。