This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:VOH

Guru**** 2518860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957818/iso5452-voh

器件型号:ISO5452

请告知我们逻辑 I/OH 的 VOH 值。我们在数据表中仅找到 VOL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    您是否询问 RDY 和 FLT-z?  如果是、这些是开漏输出、因此 VOH 由电路中的外部上拉电阻器控制。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。 否则、如果您有其他问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    欢迎使用 E2E!

    我相信您所参考的 V_OL 规格是 RDY 和 FLT 引脚的低电平输出电压。 当内部 FET 导通并下拉节点时、FET 两端将出现压降、并输出到引脚。 在 UVLO 或 FLT 事件期间、根据数据表、这些引脚的输出电压仍为0.2V。

    IN+、IN-和 RST 引脚的高电平和低电平逻辑电压位于数据表的建议运行条件部分。

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles