This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:如何在14引脚 HTSSOP 中使用 NC 引脚?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908637/lm5010a-how-can-i-use-nc-pins-in-14-pin-htssop

器件型号:LM5010A

你好。 14引脚封装中的引脚布局非常不方便、我想重复使用未使用的引脚。 DS 表示、我可以 将 NC 引脚连接到接地平面以改善散热。 但我能否将 NC 引脚连接到其他引脚? 比如说、在这张图片中?  我知道、NC 意味着没有连接到芯片内部、但我只想确保这个 NC 引脚提供与芯片内部和彼此之间的充分隔离。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与此器件的专用应用和系统工程师联系。

    我需要确认芯片内的这些引脚是否有任何物理连接。

    我很快会回来的。

    谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasiliy、

    NC 引脚未键合,连接它们不应有任何“坏”现象。

    反馈噪声可能会增加,一般建议将所有 NC 引脚连接到 EP/GND 覆铜。

    但是、如果您进行其他连接、我们不会期望任何不良情况。

    我希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师