This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5002:升压电源

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908500/webench-tools-lm5002-boost-power-supply

器件型号:LM5002
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我想使用输入 3.7锂电池 (最小值为3.2V、最大值为4.2V)和输出75V 75mA 的升压电源。

使用 lm5002还是其他方法是可行 的吗?

我能用 webench 做吗?

谢谢

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5002。

    遗憾的是、LM5002不适用于此应用、因为峰值开关电流将大于1.7A。

    更好的解决方案是使用 LM5155、并将 VCC 引脚和 BIAS 引脚连接在一起。 连接这些引脚将允许在3.2V 的电压下启动。 为了满足 LM5155占空比限制的要求、控制器需要始终以断续导通模式运行。 WEBENCH 目前不支持此功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett