This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:预测日光下的 LED 可见性

Guru**** 2513765 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908719/lp5012-predicting-visibility-of-led-in-daylight

器件型号:LP5012

你(们)好  

我们正在制作一个可穿戴设备,我们需要确保 LED 在日光中可见。 我需要 计算驱动 LED 的电流, 以便 LED 应该可见。

您能 不能建议 我们如何确保 这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    我认为这取决于您的 LED 规格。 在 低电流下、LED 发光效率非常高。 根据我的经验、在正常 LED 的日间光线下、人眼甚至可以看到低于0.1mA 的电流。 您可能需要执行更多测试来为您的应用选择合适的亮度。 我可以肯定的是、LP5012的输出电流范围足以满足 可穿戴设备的需求。